Smart Infrastructure
Twin AFCI and Plug On Neutral Breakers - New Product Line EN/FR captions / Twin AFCI et Plug On Neutral Breakers - Nouvelles gammes de produits En / FR légendes
125 views
The Plug On Neutral Breakers have a single load lug(s) only, wiring is made easier with the neutral lug removed. These breakers can be installed in the same manner as the thermal magnetic breakers in Siemens SNC loadcentres. This allows the installer to land ground and neutral conductors in the load center before installing the breaker and load conductor. The new design allows for the same reliable installation method using the neutral clip as the line side clip.
We are thrilled to announce the launch of our latest innovation, the Twin AFCI and Plug On Neutral Breakers, and we cordially invite you to an exclusive webinar where we will introduce this ground breaking product and provide in-depth training on its features and benefits.
______________________________________________________________________________
La nouvelle technologie de circuit AFCI de type Tandem Combination de Siemens alimente deux circuits distincts à partir d’une position de disjoncteur. Le disjoncteur AFCI jumeau s’intègre dans une construction nouvelle ou existante et permet d’économiser de l’espace dans un centre de charge. Disponible en version Pig Tail ou Plug On Neutral.
Les plug on neutral breakers ont une seule patte de charge seulement, le câblage est rendu plus facile avec la patte neutre retirée. Ces brise-chocs peuvent être installés de la même manière que les brise-chocs magnétiques thermiques dans les centres de charge SNC de Siemens. Cela permet à l’installateur d’atterrir des conducteurs terrestres et neutres dans le centre de chargement avant d’installer le disjoncteur et le conducteur de charge. La nouvelle conception permet la même méthode d’installation fiable en utilisant le clip neutre que le clip latéral de ligne.
Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de notre dernière innovation, les Twin AFCI et Plug On Neutral Breakers, et nous vous invitons cordialement à un webinaire exclusif où nous présenterons ce produit révolutionnaire et fournirons une formation approfondie sur ses caractéristiques et ses avantages.